This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:钳位功能问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829792/lmh6518-question-on-clamping-function

器件型号:LMH6518

大家好、

我的客户希望使用 LMH6518、但有问题。 我们对过压钳位的理解是、它使您能够设置最大/最小输出电压电平。 它们不需要此功能、但希望知道钳位输出信号不会损坏器件。

例如、输入为1V、增益= 10、电源为5V。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、  

    否、将输出电压摆动到器件钳位不会损坏器件的位置。 但是、它们应注意、器件的差分输入最大为1V、不应超出该值。  

    此致、