This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:电阻器选择帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829401/lmh5401-resistor-selection-help

器件型号:LMH5401
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

团队、

如果 LMH5401用于驱动 LMX2594等差分交流耦合高阻抗负载、那么在 OUT+和 OUT-之间选择电阻器时、您必须考虑什么?  您是否必须匹配放大器和负载之间的阻抗(LMH5401)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议您选择电阻器、以便为放大器提供200欧姆差分的标称负载。 您可能希望匹配阻抗、具体取决于布线长度在 LMH5401和 LMX2594之间的长度。 如果它们的布线长度比最大频率短得多、那么您应该能够使用不匹配的布线、而不会出现任何问题。 如果它们比该值更长、您将需要匹配阻抗、否则可能会出现反射问题。

    此致、