This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:增益开关时间?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829336/opa857-gain-switching-time

器件型号:OPA857

我看到、我们可以通过将 CTRL 引脚逻辑高电平或低电平来控制跨阻增益。

这可以动态完成吗?

如果是、开关时间是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、可以动态更改引脚、但您可能会在开关期间看到显著的瞬变。 我们没有明确描述该器件的开关时间、但我希望得到大约10s 至100s 的 ns、具体取决于您所寻求的稳定精度水平。  

    此致、