This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:EOL 计划

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124, SN54HC10, SN54HC00, LM124M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829438/lm124-eol-schedule

器件型号:LM124
主题中讨论的其他器件: SN54HC10SN54HC00

您好!

我想知道以下产品的 EOL 信息。

LM124
SN54HC10
SN54HC00
54F244DM
54F373DM

他们现在还在生产吗?

请告诉我这些器件的状态和 EOL 计划。

如果器件已停产、请提供直接替代信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuna、

    LM124M 处于活动状态、可提供经销商库存

    SN54HC10 处于活动状态、经销商库存可用

    SN54HC00 处于活动状态、经销商库存可用

    SN54F244 处于活动状态、提供经销商库存

    SN54F373 现已激活、可提供经销商库存

    我假定 LM124M 代替 LM124。 DM 后缀不能理解、我替换为 SN 前缀。

    我不知道任何 EOL、但我将 POST 转移到了高可靠性、以查看是否可以提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuna、

    通过访问 TI.com 并搜索产品编号、很容易确定 TI 是否仍提供产品。   如果产品系列仍然提供、则产品文件夹将显示"Active"。   您还可以搜索确切的产品名称、数据表和立即订购选项卡将显示产品是否为"有效"。

    请注意、TI 制造了许多 LM124版本、它们目前均处于活动状态、TI 没有针对您列出的任何产品的 EOL 计划。   您列出的 SN54xx 产品也是如此。

     对于54Fxxx 产品、TI 提供了这些产品的版本、它们以 SN54Fxxx 开头