This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:标记引脚1位置

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828824/tlv7011-mark-for-pin-1-location

器件型号:TLV7011

您好!

您是否能够帮助我们找到该封装的引脚1 - X2SON

器件型号为 TLV7011DPWR

零件照片  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     

    您将需要一个显微镜来定位引脚1。 通过以不同的角度查看芯片、您将看到类似于下图的图案:

    “X”不是很明显,更像是反相的“L”。

     

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回复、我们已将此事告知客户。 他们仍然无法找到 PIN 1、  

    以下是器件的照片、您是否能够记录可告诉我们引脚1的任何标记

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    尝试使用功能不太强大的显微镜-我们遇到了同样的问题。 我认为示波器已经放大了很多、以至于您看不到器件上的标记-但我认为我可以区分器件上的"7N"标记。 从上一篇文章的顶部图片来看、Pin1看起来位于左下方。

    此致、

    Jonny