This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2209:设置 ORAM

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842798/opa2209-setup-opam

器件型号:OPA2209

大家好、

我真的想知道电容器 C11有什么。

参考资料:  http://www.ti.com/lit/df/tidr288/tidr288.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黎您好、  

    这是一个交流耦合电容器。在直流条件下、此电路的增益为1、但随着电容器短路、它上升到32。 高通极点为0.16Hz。 仿真时、请确保包含该电容器的自谐振 L、因为它最终会提供一个 LP 极点、并且其电感会接管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michael Steffes"]

    黎您好、  

    这是一个交流耦合电容器。在直流条件下、此电路的增益为1、但随着电容器短路、它上升到32。 高通极点为0.16Hz。 仿真时、请确保包含该电容器的自谐振 L、因为它最终会提供一个 LP 极点、并且其电感会接管。  

    [/报价]

    C11和 R9将形成一个低通滤波器电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    Michael 提供了非常完整的解释。 实际上、C11和 R9提供高通 响应 并提供 以0.16Hz 频率断裂的极点。 交流增益比通带中的最大30.1dB 低-3dB。 您可以从下面显示的仿真中看到这一点。

    您是否需要有关此电路的更多帮助? 如果没有、请继续并关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Kuehl"]

    您好,赖

    Michael 提供了非常完整的解释。 实际上、C11和 R9提供高通 响应 并提供 以0.16Hz 频率断裂的极点。 交流增益比通带中的最大30.1dB 低-3dB。 您可以从下面显示的仿真中看到这一点。

    您是否需要有关此电路的更多帮助? 如果没有、请继续并关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    [/报价]

    您能告诉我仿真是什么吗?

    谢谢。

    海丽