This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:具有隔离功能的 INA250

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250, AMC1300, TMCS1100, TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839348/ina250-ina250-with-isolation-function

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件: AMC1300TMCS1100TMCS1101

你(们)好,先生

TI 是否有替代 MAC1101的解决方案?

例如 INA250+AMC1300功能

www.mouser.tw/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  我们没有采用 各向异性磁阻技术的电流传感器。  但是、我们最近发布了采用霍尔效应技术的隔离式模拟输出电流传感器。  这些器件包括 TMCS1100和 TMCS1101。  除了隔离和将提供测量信号的元件集成到封装中之外、您还在寻找其他关键规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有50A 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们的 TMCS 器件没有50A 连续电流规格。  但是、如果您在短时间内仅通过50A 测试、则可能能够使用上述 TMCS 器件。  否则、我们没有 MCA1101的单芯片替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部和外部参考封装的出色设计!