This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:封装是否正确?

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842303/opa541-is-the-footprint-correct

器件型号:OPA541

我设计了一个采用 TI OPA541封装的放大器板。

此尺寸表示引脚阵列1至11 (仅限奇数)上的凸片和模具实体、并且我相应地放置了零件。

但是、在我获得部件和 PCB 板后、我发现封装错误!

这种情况令人难以置信、不是吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaizuka-San、

    我们需要弄清楚问题所在的位置。 您是否从 TI 网页下载了 OPA541AP TO-220 (kV)封装信息并使用了.stp 文件?

    http://www.ti.com/product/OPA541/pinout-quality

    我没有能够打开该文件的软件、因此我不知道它显示的内容。 您能否提供它显示的内容的图像?

    数据表显示了 OPA541引脚排列、并且封装应符合该规范。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas-San:

    我下载的文件是*。bxl 文件。  您提到的文件是3D-CAD 文件、其中显示了此部件的3D 图。
    下图所示。


    我下载了 OPA541_kV_11.BXL 并使用 UltraLibrarian 转换为 CAD 文件。
    下面是 UltraLicrarian 的屏幕截图。



    生成的封装尺寸如下所示。


    我在下面创建了自己的。


    此致、
    Masao Kaizuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回覆 Thomas Kuehl

    尊敬的 Thomas-San:

    由于之前的回复未正确显示图片、我重试了。

    我下载的文件是*。bxl 文件。  您提到的文件是3D-CAD 文件、其中显示了此部件的3D 图。
    下图所示。


    我下载 了 OPA541_kV_11.BXL并使用 UltraLibrarian 转换为 CAD 文件。
    下面是 UltraLicrarian 的屏幕截图。




    UL 生成的封装如下所示。


    我在下面创建了自己的。


    此致、
    Masao Kaizuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaizuka-San、

    非常感谢您提供的详细信息。 它清楚地表明 、Ultra Librarian 库中包含的 OPA541 kV_11封装尺寸存在问题。    比较 .bxl 文件信息时、您自己创建的占用空间是正确的。 我需要让我们的封装团队知道此错误。

    对于软件给您带来的不便、我深表歉意。 有时、不正确的事情会经过创作人员或审核他们。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程