我设计了一个采用 TI OPA541封装的放大器板。
此尺寸表示引脚阵列1至11 (仅限奇数)上的凸片和模具实体、并且我相应地放置了零件。
但是、在我获得部件和 PCB 板后、我发现封装错误!
这种情况令人难以置信、不是吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kaizuka-San、
我们需要弄清楚问题所在的位置。 您是否从 TI 网页下载了 OPA541AP TO-220 (kV)封装信息并使用了.stp 文件?
http://www.ti.com/product/OPA541/pinout-quality
我没有能够打开该文件的软件、因此我不知道它显示的内容。 您能否提供它显示的内容的图像?
数据表显示了 OPA541引脚排列、并且封装应符合该规范。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
尊敬的 Thomas-San:
我下载的文件是*。bxl 文件。 您提到的文件是3D-CAD 文件、其中显示了此部件的3D 图。
下图所示。
我下载了 OPA541_kV_11.BXL 并使用 UltraLibrarian 转换为 CAD 文件。
下面是 UltraLicrarian 的屏幕截图。
生成的封装尺寸如下所示。
我在下面创建了自己的。
此致、
Masao Kaizuka
回覆 Thomas Kuehl:
尊敬的 Thomas-San:
由于之前的回复未正确显示图片、我重试了。
我下载的文件是*。bxl 文件。 您提到的文件是3D-CAD 文件、其中显示了此部件的3D 图。
下图所示。
我下载 了 OPA541_kV_11.BXL并使用 UltraLibrarian 转换为 CAD 文件。
下面是 UltraLicrarian 的屏幕截图。
Kaizuka-San、
非常感谢您提供的详细信息。 它清楚地表明 、Ultra Librarian 库中包含的 OPA541 kV_11封装尺寸存在问题。 比较 .bxl 文件信息时、您自己创建的占用空间是正确的。 我需要让我们的封装团队知道此错误。
对于软件给您带来的不便、我深表歉意。 有时、不正确的事情会经过创作人员或审核他们。
此致、Thomas
精密放大器应用工程