This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:稳定性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841231/lm7171-stability

器件型号:LM7171

我将 LM7171用作高频高增益放大器。 下面是我正在使用的电路配置。 我按照数据表的建议放置了一个2pF 补偿电容器、它最初起作用。 当我将一个50欧姆阻抗 BNC 连接器连接到输入时、振荡返回。 随附了该振荡的屏幕截图。 如何对 BNC 连接器建模以调整补偿电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    您的问题可能更多是反射问题、而不是振荡问题。 使用 LM7171等器件时、您可能需要尝试终止输入和输出。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasan 的意思是、在进入50欧姆同轴电缆到50欧姆示波器输入设置之前、先在运算放大器输出引脚上放置一个50欧姆的串联输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来解决它。 谢谢