This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:无法感测输入

Guru**** 2998580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840221/opa454-unable-to-sense-the-input

器件型号:OPA454

您好!

我的客户遇到 OPA454问题、因为它无法感应0-40V 范围内的输入。 我可以对原理图进行回顾吗?

塞贝斯蒂语

现场应用程序专员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebestian、

    我们当然可以查看原理图。 请务必提供完整的原理图和有关所应用电源、输入驱动条件和输出负载条件的信息。

    如果出于保密原因无法在 e2e 上发布原理图、请将原理图和信息发送到我的 TI 电子邮件地址。 我列在 TI 目录中。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开或直接向 Thomas 发送电子邮件。

    Tamara