This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7221:背面标记信息- LMC7221AIM5X/NOPB

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829150/lmc7221-back-side-marking-information-lmc7221aim5x-nopb

器件型号:LMC7221

您好、先生:

我们的客户询问 背面标记信息。

我们是否有以下类似信息?

AB245B = SN74ABT245BRGYR 的简称
TI =德州仪器
Y =年
M =月
S =站点代码
LLLL =批次追踪代码
O =引脚1象限标识符(数据表指定了精确的引脚1位置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Candice、

    在背面、您应该期望:

    +/------ ----+                                                                  
     !!              !!                     
     !!  0YML         !!                        
     !!              !!                          
    +/------ ----+                                                                  

    0 =方向点

    YM =年月生产日期代码

    L =组装批次代码中的最后一位    

    此致、
    Jonny

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonny:

    谢谢!