This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA209:OPA209

Guru**** 2690225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171, OPA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839386/opa209-opa209

器件型号:OPA209
主题中讨论的其他器件:OPA171

您好的支持团队  

当输入电压(引脚3、4)大于 VCC (引脚5)时,输出引脚(PIN1)将锁定在高电平,从而导致在启动时检测到 OCP。

切换到 OPA171时没有此类问题。 我想问的是、这两个 OPS、甚至这两个轨到轨输出之间的差异、  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

     在启动时施加到输入端的电压、尤其是超过运算放大器电源电平的电压、绝不是一个好的做法。 这样做可能会产生意外的电流路径、其中可能会形成寄生锁存结构、运算放大器可能无法正常工作。 不同的运算放大器将根据其设计和工艺以不同的方式对这些条件做出响应。  

    您观察到的不同行为可能与 OPA209和 OPA171的共模电压(VCM)范围非常不同有关。 只要您将运算放大器的输入驱动到超出其指定的 VCM 范围、就会存在性能高度降级、运算放大器功能完全关断或前面提到的锁存条件的风险。

    OPA171的额定 VCM、共模电压范围为(V–)–0.1V 至(V+)–2V。但数据表的第一页还指示"输入范围运行在正电源上。" OPA209 VCM 范围的额定值 为 (V–)+ 1.5至(V+)–1.5V、数据表中没有说明一旦超过 VCM、它将继续工作。 OPA171似乎比 OPA209更能承受特定输入过压情况。 TI 对此类条件下的性能或运行不作任何保证。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    我们一段时间没有收到您的意见、我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara