This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2317-Q1:输入范围问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA317, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827693/opa2317-q1-input-range-question

器件型号:OPA2317-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA317LM7705

尊敬的团队:

我的客户希望通过放大器将负值更改为正值、如下所示。 输入为-200V,然后输出为4Vpp。 根据我的理解、电源是单极的、所以输入必须大于0V、但在这个解决方案中、输入是负的、并且仍然有一个正常输出。 请告诉我以下解决方案是否正确?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    实现此类功能有多种方法、但我们需要知道您需要的输入/输出信号的确切范围是多少?  是要将0至-200V 输入转换为0至4V 输出还是其他内容?   此外、OPA317可由单电源(0、5V)、双电源(+/-2.5V)、负电源(-5V、0)或对称电源(例如-1、+4V)供电、因此您不限于0至5V 的电源。   由于总体衰减为 G=24k/(24k+3.08M)*(33)=~1/4、上述电路将不起作用、这将导致200V 输入信号产生50V 输出、这在5V 电源下是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    是的、输入范围为0至-200V、我希望 t o COVERT 至0至4V。 而 OPA317由单电源(0.5V)供电。

    仿真显示电路可以实现该功能、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    对于 Vin=0、输出无法一直摆动到负电源轨-因此、输出需要提升至少高于接地100mV、以便它处于其线性范围内(请参阅 AOL 条件)。  这可以通过 R1/R2电阻器来实现。  由于输出需要衰减50倍、这是通过 RF/Rin 分压器实现的-请参阅下面的。  

    e2e.ti.com/.../Sherry-OPA317.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Sherry、  

    由于0V 输入的0.1022输出具有反相衰减器、因此 V+输入上的0.1V 增益为1.02V。  

    当然、您现在可以在输出误差计算中获得电源容差。 要在没有此输入偏移的情况下摆动到接地、您还可以使用 LM7705来提供-0.23V 固定负电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您愿意添加负电荷泵 LM7705、则无需 R1/R2电平转换、并在0至-200V 的输入电压范围内实现0至4V 的所需输出电压范围-请参阅下文。