This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549永久偏移误差

Guru**** 2501635 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837633/opa549-opa549-permanent-offset-error

器件型号:OPA549

您好!

我尝试使用 OPA549制造60V 30A 放大器。 我设计了前5个 OPA549并联和1个不同的运算放大器来驱动所有这些器件。 在开始时、我没有遇到任何问题、我在1天内使用了这个系统。 在我逐个检查所有运算放大器后、我显示一个运算放大器以9V 偏置电压开始。 例如、我驱动1V、但我显示10V、我驱动-1V 我显示8V。 此外、我驱动交流信号、并显示相同的偏移。 但是、当我使用所有运算放大器时、我不会显示偏置。

在我更改该运算放大器后、但现在另一个运算放大器显示相同的误差。 我不理解这一点。  有人能帮我们吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yakup、

    这种级别的偏移变化听起来很严重。 您是否可以提供 OPA549电路的原理图以及电源、负载和输入和输出信号信息? 此外、由于 OPA549器件正在耗散大量功率、我需要查看您提供的散热布置、 例如散热、热连接方法和 器件安装信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。 我有一个主运算放大器和5个从运算放大器(opa549)。 5从运算放大器是并联的。 我发送了我的从运算放大器 schmatic 和主运算放大器 schmatic。 此外、我还添加了10uF 和100nF (并行) slaveopamp 的+vs 和-vs。 我添加  了缓冲器等从运算放大器的7、5R 33uF (串联)输出。

    输入电压=+-6V (主运算放大器之后-+30V)  

    电源电压=+-30V

    负载= 0.6 Ω 线圈

    用于散热、因此所有运算放大器冷却器都散热

    谢谢。

    主运算放大器演示

    从运算放大器静态原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yakup、

    我没有看到任何有关主或从运算放大器电路的错误信息。 但是、该电路的一个工作方面超出了 OPA549的正常线性工作范围。  

    主放大器的输入为+/-6V、在其输出端增加到接近+/-30V。 对 OPA549同相输入端施加+/-30V 电压、在低端上的额定共模电压(VCM)范围约为(V-)-0.1V、而 在高端上的额定共模电压(V+)-3V 至(V+)-2.3V 由于从 OPA549放大器由+/-30V 电源供电、因此+/-30V 输入超出了正 VCM 限制。 最初、OPA549 可以承受、但我不知道几个小时后这是否正常。  绝对最大额定值输入电压范围为(V–)–0.5V 至(V+)+ 0.5V、因此您可以接近。 表中的注1指出"长时间处于绝对最大条件下可能会降低器件可靠性。"

    超出 VCM 范围会严重降低直流和交流特性、并且在该非线性输入区域中运行时、运算放大器可能会发生一些情况。

    您回答"对于散热、我认为所有运算放大器冷却器都是散热的。" 如果您可以提供有关组装过程的更多信息、例如 OPA549 TO-220封装选项卡如何拧紧至冷却器、以及达到什么要求规格、这将会很有帮助。 可能会以如此大的力将凸片拧紧、使封装内的放大器芯片物理和电气损坏。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的回答。 这可能是我的错。 之后、我不使用60V 输入。 我希望我不再显示此错误。

    我用螺钉将运算放大器放置在冷却器中。 如图1所示。 在中、pıcture 1不是 opa549、但通常我会像这样插入。 我还发送了我的运算放大器图片(图片2)。

    谢谢。

    图1.

     图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我记得有什么想法。 在一个运算放大器被消磁之后。 我更改了这个运算放大器、并为我的系统提供-+15V 电压、我用了3天时间。 在我展示相同误差和不同的运算放大器之后。 误差可能不同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yakup、

    感谢您提供的信息。 您能描述一下在将 TO-220螺钉和螺母固定到散热器上时、您如何控制使用的力大小? 我仍然担心、如果使用过大的力、封装内的 OPA549裸片可能会损坏。

    谢谢您、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将 TO220凸片表面与散热器完全平行放置、并以最大速率拧紧螺钉。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yakup、

    您提供的  安装在铝板上的并排 OPA549器件的图像令人担忧。 是薄铝板、还是板底部有散热片式散热片? 您的应用具有高电流、我想知道 TO-220封装在物理布局中的热程度。  您是否有热成像摄像头或其他方法来捕获系统已启动并运行一段时间的封装温度?

    OPA549有内置的热关断、并且如果封装条件变得太热的话、它会进入热振荡状态。  我不知道运算放大器能够维持连续热振荡并保持不受影响的时间。 看来,它应该能够承受一天以上的条件。 您是否可以在铝板上运行风扇来尝试降低 OPA549器件的温度? 如果您发现器件在一段时间内正常运行、而不会受到损坏、这就会导致发生损坏。

    此外、我还担心 OPA549 TO-220凸片如何 固定到散热器表面以及拧紧螺钉时施加了多少扭矩。 我随附了一个简短的指南、其中提供了将 OPA549安装到散热器的建议。 我提到一个#6螺钉、我认为它基于英制测量尺寸。 通过网络检查可以发现 、最接近的公制螺钉尺寸为3.5 mm。 这是因为 OPA549 TO-220标签上的孔的尺寸为3.76至3.86mm。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../8664.OPA549-Mounting-Recommendations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢您的回答。 我们的冷却系统(铝)    在板底部有散热片式散热片、我们还使用风扇来降低铝温度。 我将再次尝试我的系统、并注意您的建议。 我在这里写入结果之后。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yakup、

    我们一段时间没有收到您的意见、我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara