This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:一个输入高达 Vcc 时的输出状态

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829309/lm139-output-state-when-one-input-up-to-vcc

器件型号:LM139
主题中讨论的其他器件:TLV7011

如果我将一个输入保持在中点、并使用两个相同的电阻器。  就像两个1k 电阻器一样、基准电平输入为3.3/2 = 1.65V、另一个输入将在 Vcc=3.3V 时上下摆动0V 至3.3V、我们能否保证在整个温度范围内输出也会相应地正确翻转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeramie、

    我们无法"保证"任何违反数据表规格的行为。 但这是一个很有接触的问题、因为表格中的注释表明可以完成...

    请参阅本应用手册的第2.1节...尤其是第2.5节

    《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

    但是、1.65V 也高于整个温度规格的+1.3V (Vcc-2V)、所以从技术上讲、两个输入都高于建议的输入范围-因此"特性"无效、因为两个输入都可能超出范围。

    如果它们将1.65下移至<1.3V、则预期会进行"正确"操作。 不过、正如 AppNote 所述、当一个输入超出限制时、偏置电流、偏移电压和传播延迟等许多规格都会受到影响。

    官方的答案是使用 R-R 输入器件、例如 TLV7011系列。 它们还可以衰减输入信号、使其处于有效输入范围内(1V 信号与3V 信号一样好)。