This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:当电源电压低于2V 时、输出是什么

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239, TLV7011, TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829305/lm239-what-is-the-output-when-power-voltage-is-lower-than-2v

器件型号:LM239
主题中讨论的其他器件: TLV7011TLV1805

大家好、

  我的客户正在使用该器件、如下所示、

  • 监控5V 的功率水平、LM239的电源为+/-12V;
  • 使用4.7K 电阻器将输出上拉至3.3V;
  • 一件事是、12V 电压将首先关闭、而不是5V 电压、它们可以检测输出端的故障信号;请参阅下面的波形。

他们对 LM239的电源电压低于2V (例如1V)的情况感到好奇。 Vp>Vn、LM239的输出电压是多少? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在低于最低电源电压的情况下运行时、会发生许多事情。 输出的功能将取决于输入电压、电源电压和 温度

    请参阅本应用手册的第2.1节:

    《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

    在2V 电源电压下、室温下、有效输入范围为0至0.5V。 比较器很可能会在1.6V 左右停止运行(输出不再能够接收)。 未上电时、输出应变为高电平、因为它需要电源来驱动输出晶体管的基极(具有合法的输入电压)。

    如果两个输入都高于输入电压限值、则输出是不确定的、因为两个输入都是关断的、并且您依靠内部泄漏来确定输出状态-即使这是可疑的、因为随着电源的降低、内部偏置也会失败。

    我不建议依赖任何"可预测"行为、因为这可能会随着时间的推移而因工艺变更或供应商变更而发生变化。 温度、尤其是低温、将对这种行为产生很大影响。

    它们可能需要使系统在开启/关闭时忽略故障。

    或者、它们也可以使用不会像5V 电源那样快崩溃的电源为比较器供电。 这可以像比较器电源上的大电容和隔离二极管一样简单、以便在比较器电源电压上留出更多的"挂起时间"。

    不太清楚-比较器是否直接由±12V 电源供电? 或从来自12V 的+3.3V 导出的电压? 我们有比较器、它们具有已知启动/关闭条件的 POR 电路。 如果电源电压低于5V、请参阅 TLV7011系列。 如果电源电压超过5V、请参阅 TLV1805。