This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:当 INA180A 被供电时、输出电流从125uA 下降至90uA

Guru**** 2390460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, INA180, INA190, INA186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827694/ina180-output-current-decreases-from-125-ua-to-90-ua-when-ina180a-was-powered

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件:LM334INA190INA186

大家好、


我们客户的电路在将 INA180A 与 LM334组合在一起时出现问题:

当 INA180未通电时、LM334的设定值为125uA。 然而、当 IN180通电时、此部件从输出汲取电流、并且输出减少至90uA。 他们之所以选择 INA180、是因为其输入端具有低输入偏置电流、因此他们不理解该器件为何从电流驱动器输出端消耗35 uA 电流。 是否应该注意将这些器件一起使用?

如需更多信息:
客户使用的是710 Ω 电流感应电阻器。 由于 LM334的 I_SET 设置为125uA、因此它们期望该电阻器上的压降为0.088V


请告诉我们您对此问题的看法。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    根据数据表、当 VCM 为12V 时、INA180的最大输入偏置电流为80µA μ A。  此外、数据表中的图20 -图22也会有所帮助。

    也许他们应该考虑 INA190、INA186。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这是一个很好的发现。 DigiKey 上的器件列表报告输入偏置电流仅为100nA、这就是我选择此器件的原因;也许产品属性中的此字段不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    当 Vcm = 0V 时、100nA 的规格为。  我认为 12V VCM 的条件是此处列出的更合适的规范。  我将努力解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    已在 DigiKey 上修复此问题。  尽管在0V VCM 下100nA 是输入偏置电流是正确的、但更相关的规格是12V VCM 下的80µA μ A。