This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA2188的积分器输出异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837930/opa2188-the-integrator-output-of-opa2188-is-abnormal

主题中讨论的其他器件:OPA2188

我的问题请参见附件。测试时、I 短接 JP4 引脚1和引脚2,并短接 JP5引脚1和 PIN2,移除 R23和 R25.e2e.ti.com/.../OPA2188-output-test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4973896、

     施加的输入信号与 积分器的输出(无源或有源)之间的相移 是正常的。 相移量相当于延时时间、 是  运算放大器反馈环路中电阻器和电容器值的函数。 如果您希望将680k 反馈电阻器减小到100k、则必须将150nF 电容器增加6.8x 倍以 获得 相等的时间常数。 如果您想减小反馈电阻器值、则无需对 OPA2188积分器级本身执行任何其他操作来保持相同的延时时间。

    请记住、如果您确实将反馈电阻器值更改为100k 并且希望保持与680k 相同的增益、则需要将输入电阻器降低6.8x。

    有源积分 器将集成任何输入参考直流偏移分量、例如自然电压偏移和输入偏置电流引起的偏移。 我希望这是您在引脚7上看到的直流电平。 直流电平将恰好是您测量直流电平时的值。 如果积分无限期持续、最终集成的直流电将导致运算放大器输出达到一个或另一个电源轨。 这就是大多数集成器包含复位电路的原因、以便在某些时候集成可以重新开始、并且可以将直流设置回接近于零。 复位电路通常是连接在反馈组件上的 JFET 或 MOSFET 晶体管。  接通时、JFET 或 MOSFET 在  积分器电容器上将其放电时表现为低电阻。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara