This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:欠压条件下的泄漏电流

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836987/opa197-leakage-current-in-undervoltage-condition

器件型号:OPA197

尊敬的团队:

 

OPA197用于在故障条件下可能发生欠压情况的电路。 在这种情况下、电源电压会崩溃至大约2伏。 可以观察到、在这种情况下、通常在1mA 范围内的 Iq 增加到大约5mA。 使用2.2k Ω 电阻器限制电流。 在故障条件被解决后、OPA 再次稳定并返回正常运行。

我的问题是、如果故障情况和5mA 泄漏持续 更长时间(例如几个小时)、这会损坏硅并影响产品寿命。 OPA 是否 能够承受这种情况?

 

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我咨询了 OPA197设计工程师、讨论了您描述的行为。 他说、当电源电压崩溃至2V 时、OPA197内部放大器级 在其正常工作范围内不会偏置。  在这种情况下、内部电流路径位于不同的工作区域、电流可能小于或大于正常条件下确定的值。  因此、即使 在2V 电源条件 下工作电流增加至5mA、也不会在任何级别损坏器件。 它应该能够长期保持较高的电流、较低的电压条件、而不 会影响性能和可靠性。

    请注意、  当产品在产品数据表中提供的指定范围之外运行时、TI 无法保证电气性能或可靠性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara