This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA131:TI 高精度实验室中的环路增益相位问题-运算放大器:稳定性2.

Guru**** 1827940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836921/opa131-phase-of-loop-gain-issue-in-ti-precision-labs---op-amps-stability-2

器件型号:OPA131

您好!  

实际上、我在 TI 培训"TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性2幻灯片8"上有一个主要问题

https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-2?cu=14685

"要测量相位裕度、我们需要知道环路增益相位或 Aol×β 的相位随频率变化的情况。 使用与之前相同的对数属性、我们只需从 AOL 相位中减去1/β 相位即可获得环路增益相位。"

相位不以 log 或 dB 表示、因此我们如何获得相位(Aol)-相位(1/beta)=相位(Aol*β)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路增益 LG 是开环增益 Aol 与闭环增益(1/beta)的比率 Lg=Aol/(1/beta)=Aol*beta,因此要找到 LG 的幅度,您可以以线性比例除以其幅度,但只以 dB 比例减去。 就相位而言,您只需以度数直接减去相位;因此在下面的主体图中,Aol*beta 的相位将等于~5度:Aol 的相位裕度(90度)减去1/beta 的相移(~85度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara