This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857

Guru**** 2983970 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA858, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828129/opa857-opa857

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA858、 OPA859

我们正在开始新设计、当使用较低的 Tz=5k 时、OPA857对于动态范围非常适用。

在我们的应用中、APD 与阴极连接到 TIA 输入端、因此光电流将由 TIA 提供。 通过将输出失调电压调整为可能的最低值(例如0.6V)、然后获取正向信号、OPA857可以在该配置下工作吗? 如果是、有哪些参数会受到影响、如果有的话?

提前感谢您、

Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您面临的主要挑战是、该器件的基准电压不可调节、它永久固定在电源电压的5/9。 由于基准是固定的、因此输出没有太多正向摆动的余量、因此您无法在器件中放置大量信号。  

    如果您正在寻找更灵活的解决方案、可以尝试完全可配置为跨阻放大器的 OPA859或 OPA858运算放大器。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢快速回答。

    我了解输出失调电压的限制。 那么、是否有可能以这样的方式对输入进行偏置:输出偏移达到最低的0.6V、然后信号从此电平上升?

    实际上、阴极连接到其输入端时、TIA 电缆是否会向 APD 提供光电流?

    同时、我将了解您提出的选项。

    谢谢、

    此致、

    Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    请注意、我需要使用芯片形式的 TIA 或运算放大器来集成到光接收器混合应用中。

    谢谢、

    Marcela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他人的问题相同、项目相同?

    最近的 Decomp 介绍可能对此很感兴趣、本文中的表格列出了您的选项、  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565165&