This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:功能

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840471/lm7171-functionality

器件型号:LM7171

我已经使用 LM7171作为高速放大器进行了测试。 我在反相(-1)设置中将运算放大器设置为+/- 15V、以测试我的运算放大器是否熔断、因为它具有-1增益稳定。 当我向输入施加1Vpp 正弦波时、输出为30Vpp 正弦波。 这是否意味着运算放大器被烧断、或者我可以执行其他测试?

当输入悬空时、运算放大器输出恒定的15V 是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Spencer、

    您是否想共享配置的原理图? 您能否提供示波器截图?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Spencer、

    我正在关闭此主题、因为您已打开有关此问题的新主题。

    最棒的

    Hasan Babiker