This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:当同相输入大于2.7V 时、会发生异常

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LMV358A, TLV2314, TLV9002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828845/lmv358-when-the-in-phase-input-is-greater-than-2-7v-an-anomaly-occurs

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件:TLV2314TLV9002

尊敬的所有:

     我们公司使用 TI LMV358形成电压跟随器电路(请参阅附件)、并使用3.3V 电源。 当0-3V 的输入在同一相位端以线性方式变化时、输出遵循0-3V。


测试结果如下:
当同相输入低于2.7V 时、电压跟随良好。 当同相输入大于2.7V 时、异常结果如下:
输出端子电压跳至3.276V (与测得的电源电压3.276V 相同)
2.输出端子电压固定为2.726v (实际电源电压为3.276V)

当输出异常时、输入端子电压仍线性变化、因此 LMV358输出异常。

请允许我提出以下问题:1. LMV358的输入电压范围是多少?同一相位中的输入电压是否超过2.7V 将导致其超过线性工作区

2. LMV358超出线性工作区域的输出电压是多少?

3.不同电源电压的输入范围(曲线)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    您的电路超出了输入共模范围。 发生这种情况时、输入可能会被切断。 此器件有升级版本、不会发生这种情况。 请查看 LMV358A。 以下是 PSPICE 模型产品文件夹的链接: http://www.ti.com/product/LMV358A/toolssoftware。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bala:

    感谢您的回复!

    我的电路超出了输入共模范围? LMV358的共模输入范围是多少?

     LMV358A 的共模输入范围如何?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、该输入范围始终是电源的余量、有时如此显示、有时甚至不显示-原始 LMV358显示了输入可以在正电源的1V 范围内到达的旧方法、  

    LMV358A 实际上已经不能更好了、它显示为正电源的1V 净空规格-如果您需要摆幅为+Vcc 的单位增益缓冲器、那么目前有很多 RRIO 器件。  

    这经常出现、我在这个月刊系列中让它成为了第一名我正在为 Planet Analog 撰写的文章、现在就在第12号上工作、"为什么增益带宽产品如此令人困惑"  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=564967

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timsen、

    LMV358A 未针对 VS-1V 以上的最佳性能进行优化、但输入高达 Vs 时不会出现相位反转、这比 LMV358好得多。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是业内唯一声称 RR 输入的器件、1V 余量对正电源的影响最差? 0.1V 余量的典型值看起来是 RRInput、但他必须针对最坏情况进行设计。  

    交叉参考工具将我指向 TLV2314、可能是更好的选择? 但是、该过热 CMRR 规格有点危险-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9002可能是更接近的选择、但它在过温条件下具有相同的警告-基本上是、如果您想要良好的 CMRR、则应远离交叉区域。 因此、如果您确实进入该区域以获得更好的单位增益缓冲器 I/O 摆幅、接近+Vcc、您将获得失调电压漂移、然后可能会由于 CMRR 降低而产生更大的增益误差、