This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858用于激光雷达应用

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA694, OPA858, OPA855
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/838221/opa858-opa858-use-in-lidar-application

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件:OPA694OPA855

尊敬的团队:
  我的客户在激光雷达应用中使用 OPA694和 OPA858、但他们正在寻找 性能更佳的 OPA。

  我想知道、TI 在  激光雷达应用中是否主要推荐了 OPA?

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    OPA858和 OPA855是我们在激光雷达中使用的一些最高性能器件。 他们的设计有哪些要求? 我可以通过更多详细信息提出更好的建议。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    您是否找到了适用于激光雷达应用的解决方案? 您是否愿意分享您的设计要求?

    -Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan:
      感谢您的回复、我的客户没有给我任何反馈、所以当我收到要求时、我会告诉您。

      谢谢!

    此致!

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    由于不活动、我将此线程标记为已解决。 如果您收到客户的反馈并需要更多输入、请开始新主题。  

    最棒的

    Hasan Babiker