This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:此 IC 不能正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837262/opa857-this-ic-doesn-t-work

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA356

您好!

在我的设计中、我在 OPA857中用作光电检测器的互阻抗。 它在 AC 耦合器中不起作用、我无法理解原因是什么

我的光电探测器是来自 OSRAM 的 OPF430、激光波长为905nm!

它不会从输出端的输入产生任何反应! 但是、我将 OPA857替换为 OPA356、并更改了设计以根据跨阻配置设置此 IC。 它工作正常、但我不理解为什么 OPA857不工作!  这可能是由差分输出线路造成的?

最后、我添加了下面的两个原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pourya、  

    OPA857设计为与向放大器提供电流的二极管一起使用(例如、输出将从其共模向下移动)。 在我看来、您的配置将光电二极管的阴极连接到放大器输入、这将导致电流从器件流出(正输出)。 OPA857旨在最大程度地增大负脉冲输出端的动态范围、因此输出端的正电压移动不能超过几 mV。 这可能是您没有看到应用的任何输出的原因。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob!

    感谢您的回答

    我将检查您的解决方案并告诉您结果。 但是、您能告诉我如何检查 OPA857的功能吗?

    我希望有一个正确的测试方案、其中包含电压或电流值、脉冲或正弦波、频率和... 并将其结果显示在输出上。

    此致

    Pofa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pofa、  

    如果您有 OPA857 EVM、则可以使用测试模式配置来了解该功能。 为了使用原理图正确测试器件、您必须设置二极管、以便向器件提供电流。 这应该可以通过将阳极连接到放大器的输入并提供几伏的反向偏置来实现。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pofa、

    您是否能够正确测试您的设计?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果需要进一步讨论、请回复或开始新帖子。

    最棒的

    Hasan Babiker