This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:输入 CM 规格

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829222/lmv321-input-cm-spec

器件型号:LMV321

大家好、团队、

我对电源电压为2、7V 时 LMV321的输入 CM 规格有点困惑。 我们显示的典型值为1、9V、最大值为1、7V。 1、7V 不应该是最小规格?

此外、当 同相引脚上的信号输入超过 电压跟随 器配置中的输入 CM 范围时、会发生什么情况?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lutz、

    技术上的最低要求是正确的。 但是、对于此规范、通常使用"建议运行条件"心态。 因此、应用应将 输入限制为1.7V、尽管1.9V 通常工作(但不是始终工作)

    如果两个输入都超过上限范围、则输入级将截止、并且根据使用的采样通道(随机)、输出可能变为低电平(VOL)或高电平(VOH)。 在线性电路中、VOL 样本将具有以较高共模电压运行的反相输入。  

    请尝试使用 LMV321A、因为它不会有截止的输入级。