This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:能否根据 TIDA-00313 INA226的拓扑使用 INA186或 INA193

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00313, INA186, INA193, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842222/ina226-can-i-use-ina186-or-ina193-according-to-the-topology-of-tida-00313-ina226

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:TIDA-00313INA186INA193

根据 TIDA-00313–48V 隔离式电信电流、电压和功率感应参考设计的拓扑、我可以使用 INA186或 INA193吗?

我们不需要 I2C 接口、MCU 只有一个 ADC 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seasat、

    此设计是通过将器件的接地设置为-48V 来实现的、因此、该技术应该能够应用于这些器件。 不过、存在一些主要差异:

    -由于您所查看的器件是模拟输出、因此您不需要任何有关 Vbus 的无源器件。

    -请注意、INA226在此设计中不提供隔离、ISOW 因此、如果您仍然需要、则需要确定另一个选项。  

    -请注意设置基准。 您将需要使用"GND_INA"和"vs"节点来执行此操作、以确保正常运行。  

    您可能还想查看 TIDA-1608、它是此设计的更新版本、包含我们的内部分流器件、因为它可能会提供额外的清晰度。