This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4151:+/-10V 输出信号放大器选择指南

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, THS4151, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842804/ths4151-amplifier-selection-guide-for--10v-output-signal

器件型号:THS4151
主题中讨论的其他器件:AMC1300THS4131

尊敬的先生:

我们将 AMC1300用于电流测量。  

测量范围:0至40Arms

分流电阻:2m Ω

高侧电压输入:峰值113.12mV

低侧电压输出:峰值927.584mV

测量信号频率:DC-20kHz

我们需要将该信号连接到输入信号范围为+/-10V 的模拟输入模块。 因此、我们希望增益为10。 (输入信号:927mV,输出信号:9.27V)。 我们选择了 THS4151放大器。

请找到以下电路、并验证是否相同以继续实施。 (作为替代方案、您能否建议任何放大器支持+/-10V 范围内的双电源和输出信号)。

谢谢、此致、

Rajasekaran。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、  

    我认为您的 THS4151实施没有任何问题。 在替代方案方面、您可能需要查看 THS4131、它具有更好的直流和噪声规格、但交流规格更低、这不应是您使用的 KHz 带宽的问题。  

    最棒的

    Hasan Babiker