This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226转换时间,平均值的计数器

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828304/ina226-ina226-conversion-time-numver-of-averages

器件型号:INA226

我们想知道转换时间(VSHCT)的函数。例如,如果转换时间设置为140us, AD 转换器 需要140us 才能输出结果?

如果是、 在什么情况下使用了最大8.244ms? 我们想知道设置 适当转换时间的方法。

我们 还知道如何设置适当数量的平均值。 电流纹波的频率为14uS。   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5774099、

    感谢您考虑使用德州仪器。  INA226采用 Δ-Σ ADC、该 ADC 要求在应明显高于信号频率的频率下对信号进行多次采样。  多个样本的目的是在更宽的频率范围内扩展噪声功率、从而降低本底噪声。 样本数量越多、本底噪声就越低、如数据表中的下图所示。  虽然采样频率较高、但多个采样仍需要很长时间才能采集。  例如、假设采样是影响转换时间的唯一因素、在500kHz 采样率和140us 转换时间下、您可以采集的大多数样本为70个样本。

    转换时间取决于测量中所需的精度。  如果您需要极其精确的测量、并且在几毫秒后检索它们无关紧要、那么您将使用较长的转换设置。  平均值计算也是如此。  这是另一种降低测量噪声的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:INA226

    我很困惑 数据表中的注释、

    "例如、如果系统需要
    该数据每5ms 读取一次、器件可配置为转换时间设置为588us
    分流和总线电压测量、平均模式设置为4。 此配置会生成数据
    大约每4.7ms 更新一次。"

    我认为将平均模式设置为4意味 着平均值的数量是128。

    2μs×128samling = 256μs μ V 的分流电压

     总线电压为2μs×128SAMPLING = 256μs μ V

    转换时间需要512μs μ s 以上。

    如果分流电压和总线电压的转换时间均设置为588us、则结果数据每1.176ms 更新一次。

    请注意、 为什么结果数据更新大约为4.7ms?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5774099、

    是两个采样阶段。  在 Δ-Σ ADC 的前端执行采样有助于转换时间。  这些样本在 ADC 后端共同生成一个样本。  然后、取平均值模式指定将对 ADC 输出上的采样数取平均值。  如果您为分流和电压测量选择588次转换、则需要588us 才能获得一个分流电压 ADC 输出样本、另外需要588us 才能获得一个总线电压 ADC 输出样本。  因此,如果您对电流和总线电压的4个输出样本求平均值,则需要(588us+588us)*4=4.704ms。

    如果您想了解有关 Δ-Σ ADC 工作原理的更多信息、我建议阅读以下文章: Link1Link2