This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA 847:放大器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827210/opa-847-amplifier

器件型号:OPA847

我想创建一个增益为20dB 的放大器。该放大器由单个电源供电。我可以有一个原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示了一些信息、这里是一个基本设置(我可能还会建议至少多5个)-  

    20dB 增益(如果这是您的意思、则为10V/V)对于此 Decomp 器件而言太低、您还需要数据表的此部分中显示的二倍频。  

    我假设您的是单电源的交流耦合吗? 所需的最小/最大频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过这个电路。 您对电阻的电阻有任何限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您太模糊了、  

    您的源需要以更高的 F 驱动 Rg、这方面的任何限制或是否需要匹配

    运算放大器输出需要驱动射频、请确保它可以

    1.向下移动 R 会增加负载

    2.增大 R 会增加噪声、并可能由于 V-上的寄生极点而导致相位裕度损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当频率大约为200MHz 时,我需要一个不失真的波形。您能告诉我如何设置  电阻和电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    OPA847要求最小增益为12V/V 才能保持稳定。 您是否能够为您的电路使用更高的增益?  

    此致、