This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518SQEVK:有关 LMH6158 EVM SPI 配置的查询

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828835/lmh6518sqevk-query-related-to-lmh6158-evm-spi-configuration

器件型号:LMH6518SQEVK

您好!

我使用 LMH6518 EVM 放大信号。

LMH6518数据表中提到过压钳位可以使用 SPI 进行设置、但在 SPI 中 、我只能看到1个寄存器、通过该寄存器、我只能设置带宽、梯形衰减等。但我看不到任何数据位来设置过压钳位。

SPI 的唯一设置如下图所示。

您能否帮助我们设置过压钳位?

此致、

Vishal Dhanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、  

    遗憾的是、数据表的说明中存在错误。 我们正在努力尽快纠正该错误。 钳位电压无法通过 SPI 进行控制。  

    此致、