This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIP-ADAPTER-EVM:兼容性确认

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828890/dip-adapter-evm-confirmation-for-compatibility

器件型号:DIP-ADAPTER-EVM
主题中讨论的其他器件:LMP7721

您好!

我无法找到此板的封装尺寸。 尝试仔细检查 LMP7721是否适合该板。

尽管我在 LMP7721数据表中看到、它的封装是 SOIC、图 D、

该板支持"D 和 U (SOIC-8)"、  

您能不能建议它们是否配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha

    是的、DIP 适配器 EVM 支持此封装。 您最多可以使用一个 EVM 组装6个采用此封装的器件。

    此致

    Dennis