This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:PGA 功能

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842223/ina219-pga-function

器件型号:INA219

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用了 INA219。

我们想知道 PGA 的特性。

1.我们何时需要使用 PGA? 因为看起来并非所有解决方案都包含此函数。

2.更喜欢哪种范围(40-320mV)? 这种 PGA 输出电压是否会影响感应范围、因此越大越好?  

如果我错了、请纠正我的问题。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。 PGA 是一款可编程增益放大器、是确定测量中可实现的分辨率的两种设置之一。 提供数据表的公式2时假设用户设置12位 ADC 的配置寄存器以及提供额外3位的最大 PGA 设置(PGA=/8=2^(3位))。

    PGA 的目的是为该器件的实现提供更大的灵活性。 如果您看看我们的模拟输出电流并联监视器、您会发现、通常每个监控器都有多种增益型号。 PGA 基本上允许更多的可重用性、因为只需购买一个器件即可使用三种不同的增益设置。

    1. 确定要用于 PGA 的设置需要通过在分流器上确定电流范围、分辨率、误差和功率耗散的适当折衷来确定。  与 PGA 设计变量一起使用的是分流电阻器。 下表说明了给定分流电阻器所需的输入电压范围。 随着该值接近输入偏置电流、电流越低、误差越大。 此外、接近 ADC LSB 大小的分流电压也会导致更大的误差。
    2. 我不能说最喜欢的是什么、因为许多客户没有提供有关他们如何使用我们的产品的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的解释。