This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4181:未使用通道的引脚连接

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828656/ina4181-pin-connection-for-unused-channel

器件型号:INA4181

您好!

我想知道如何为 INA4181中未使用的通道设计引脚连接。 (例如、使用3/4通道、未使用1/4通道。)
1)英寸 x
2) 2) IN+x
3) OUTx
4) REFx

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    对于未在此器件上使用的通道、建议使用以下引脚排列:

    1)输入 x:GND

    2) IN+x:GND

    3) OUTx:NC

    4) REFx:GND

    通过将输入和基准接地、您将这些输入和基准定义为0V、而不是一个浮动数字、如果允许这些值波动、则可能会在器件内部引起噪声。 如果您有任何疑问、请告诉我。