This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA113:PGA113

Guru**** 2508275 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA113, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841359/pga113-pga113

器件型号:PGA113
主题中讨论的其他器件: OPA325

大家好

我在单位增益配置中使用 PGA113来驱动 C8051F507 uC A/D 输入、采样电容为32pF、输入多路复用器电阻为3K。 我需要使用电阻隔离这两者以实现稳定性、还是可以直接连接这两者。

此致

Ik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    从稳定性的角度来看、该器     件可以直接驱动3kohm 多路复用器输入电阻和32pF ADC 输入采样电容 ADC、而不会出现振荡或稳定性问题。   PGA113在电气特性表中进行了特性描述、可驱动10kOhm 负载电阻器和100pF 电容器的并联组合。

    通常、在驱动 SAR ADC 时、我们建议 在 ADC 输入端使用外部 RC 电荷反冲滤 波器(或电荷桶滤波器)、以帮助放大器在 ADC 采集期间为采样保持电容和微控制器多路复用电容充电。  在   为 ADC+Mux 电容输入充电的同时、使用具有~330pF 和200 Ω 电阻器的 RC 滤波器可能有助于实现 PGA113的输出阶跃瞬态响应。   将 RC 滤波器放置在 ADC (微控制器)的输入端。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    我想说的是、PGA113小信号带宽会根据增益设置而变化。  例如、在 G=1V/V 时、小信号带宽为~10MHz、而在 G=200V/V 时、带宽仅为230kHz。  一般而言、放大器的闭环输出阻抗与其带宽成反比、其中带宽更高的放大器在频率范围内提供较低的输出阻抗、因此可以以更快的采样率(在较短的采集周期内稳定)驱动 ADC。

     C8051F507 uC ADC 的最小采集周期为1.5us。  PGA113将能够以最大值驱动 ADC 使用 G=1V/V 时的吞吐量、但 在 G=200V/V 时使用 PGA113、可能会在采集周期内出现稳定问题。   

    如果您打算以200kHz 的满采样率驱动 ADC、并在高增益设置下使用 PGA113、我建议您使用相对较高带宽的放大器(如 OPA325 (10MHz 带宽))缓冲 PGA113。  或者、如果不需要快速 ADC 采样率、则可以在 ADC 上编程更长的采集时间并在没有缓冲器的情况下使用 PGA113。

    谢谢、此致、

    Luis