This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:无法通过 USB 连接到电路板

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842080/pga308evm-unable-to-connect-to-board-via-usb

器件型号:PGA308EVM
主题中讨论的其他器件: PGA308

PGA308EVM 板无法连接到我们办公室的任何计算机。 我们已经尝试了多块电路板、多台计算机、更换了所有电线和电源、甚至还订购了一个新电路板、以确保我们尚未降级的其他电路板。 我们得到的唯一屏幕是、如果您尝试在未插入 EVM 板的情况下运行 PGA308校准软件、您会看到典型的 USB 通信问题弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请验证以下内容:

    1) 1)您能否验证 PGA308EVM 和 USB DAQ 板上的所有跳线是否正确。  具体而言、您能否在 USB DAQ 板上验证/确认 JUMP3是否处于 EE_ON 位置、如下所示? 我看到几个使用错误跳线设置配置的 USB DAQ 导致了此问题。  请参阅下图、跳线以红色突出显示。

     2) 2) 安装软件时、必须以管理员权限运行安装程序可执行文件。 您可以尝试卸载软件并以管理员身份重新安装。  要卸载软件、请导航至控制面板->卸载或更改程序、然后右键单击PGA309EVM-USB 、然后单击卸载。  要使用管理员权限重新安装软件、 请从 http://www.ti.com/lit/zip/sboc320下载 PGA309EVM-USB 软件 并将文件保存到您的 PC 上。  解压缩 sboc320文件夹、然后导航至  setup.exe 文件。  右键单击 setup.exe 并选择 以管理员身份运行。  按照提示完成安装。

    如果在设置跳线并使用管理员权限重新安装软件后、问题仍然存在、请发布您正在收到的 USB 通信问题弹出窗口的快照。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我没有听到您的声音、我认为这解决了 PGA308 EVM 问题;但是、如果 USB 通信问题仍然存在、请发帖。

    谢谢、此致、

    Luis