This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2156:OPA2156:全功率带宽

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828328/opa2156-opa2156-full-power-bandwidth

器件型号:OPA2156

在数据表中、图16:
250kHz 时的最大输出电压 约为10Vpp、 为什么这么小?

根据压摆率计算出的典型全功率带宽为10Vpp = 5Vp:
SR /(2π* Vp)= 40 /( (2π* 5)= 1.27MHz
为什么会有如此大的差异?  

谢谢。
Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     您的计算对于 传统运算放大器设计是正确的。 但是、从压摆率的角度来看、OPA2156不太传统、  40V/us 的情况更是如此。

    OPA2156是一款"压摆升压"运算放大器。 这意味着、在其大部分输出大信号压摆范围内、压摆率为40V/us。  当输出响应阶跃或其他惯性滑行变化的边沿波形(如方波输入)时、压摆升压功能会带来好处。 在这种情况   下、当输出从输出摆幅范围的10%转换到90%时、运算放大器会进入压摆升压;该范围是施加的电源电压的函数。 最终结果是、输出转换所花费的时间比设计中未实施升压所花费的时间更短。

    超过压摆升压范围时、压摆率实际上会降低。 这样做是为了改善输出的过冲和稳定行为。 图16中的图基于 OPA2156的较低非压摆升压或自然压摆率。  为了获得最低的非压摆率限制带宽、应在线性响应很重要时应用图16中的曲线。 250kHz 大信号带宽适用于5Vpk 输出。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!
    此致、Tony