This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141-Q1:封装热阻

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842178/tle2141-q1-package-thermal-resistance

器件型号:TLE2141-Q1

您好!

我可以在数据表中找到 TLE2141QDRQ1具有97.1C/W 的 θ j-a。
您能不能同时告诉 θ j-c 和 j-b?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    TLE2141QDRQ1使用早期测量技术进行热表征、其中 Theta-ja 通常是唯一指定的热参数。 我搜索了一个 TI 热数据库、找到了8引脚 SOIC 封装的高 k 模型对应的 Theta -JB。 它被列为34.6摄氏度/瓦 未列出 Theta-jc、但通常接近于为该封装提供的 Theta-jb 数。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Thomas!