This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:基准电压输入

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828536/ina250-ref-voltage-input

器件型号:INA250

我了解如何在 INA250的 REF 引脚中使用运算放大器缓冲器来实现低阻抗驱动。  但是、我看不到 REF 输入的拉电流/灌电流规格。  一些电压基准芯片已经为其输出整合了运算放大器缓冲器、但其电流仍然有限(LT6650限制为+/-200uA)。  REF 输入的拉电流/灌电流规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    如您所述、REF 是输入引脚、而不是输出引脚。 这就是为什么它没有拉电流/灌电流规格。 观察 REF 引脚、电阻为500KOhm (两个1MOhm 并联)。

    流入或流出该引脚的电流取决于 Vref 电压的相对幅度、共模输入和输出电压。 要大致了解该电流是多少、您可以假设有一个1MOhm 电阻器从 IN-引脚流向 REF 引脚;另一个1MOhm 电阻器从 Vout 引脚流向 REF 引脚。

    如果您正在寻找、请告知我们。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF 输入的阻抗是我所寻找的。  因此、如果 REF 输入由电压基准芯片提供0.4V 电压、那么我的电压基准芯片必须至少能够提供0.4V/500KOhm = 0.8uA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这是正确的。 请记住、基准器件需要能够灌电流和拉电流、因为根据 VCM、Vref 和 Vout 的相对幅度、REF 引脚电流可以在任一方向。

    大多数甚至不是所有的基准器件都可以拉电流和灌电流达到 mA 的倍数、因此这通常不是一个问题。

    如果您正在构建定制的 REF 电路,并且需要第二对眼睛来观察,我们将非常乐意这样做。

    此致、Guang