This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:可以连接到 INA332输出的最大电容是多少?

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835636/ina332-what-is-the-maximuim-capacitance-which-can-be-connected-to-ina332-output

器件型号:INA332

 大家好、

 我的一位客户希望通过 INA332输出驱动一些电容。

 您能否告诉我可以连接到 INA332输出的最大电容是多少?

 根据 INA332数据表第7页上的图形、过冲百分比与负载电容间的关系、

 http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/ina332.pdf

 10000pF 被绘制为最大值。 但客户希望驱动0.5uF。

  如果将0.5uF 连接到输出端、INA332上是否存在任何问题(例如器件损坏、器件损坏、输出振荡)?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    尽管过冲百分比与负载电容间的关系图显示为10nF、但超过75%的极高过冲水平表明运算放大器的相位裕度为10度或更小。 输出 INA332运算放大器极有可能变得不稳定并进入振荡状态。 为了确保稳定性、我们建议相补角为45度或更高。 这相当于过冲约为25%或更少。 使用该图、需要将最大电容保持在大约1nF。 这远小于您询问的500nF (0.5uF)。

    INA332输出运算放大器能够承受500nF 负载的唯一方法是在输出引脚和500nF 电容器之间添加一个与输出串联的隔离电阻器。 为了确定这个隔离电阻器的最佳值、必须执行一些计算、但是在这样做之前、您需要确定 INA332输出之后的电路是否能够耐受串联电阻和电阻器上可能出现的压降。

    此外、隔离电阻器和500nF 电容器将形成一个低通滤波器。 截止频率越大、其值可能会非常低。 例如、如果所需的隔离电阻为500欧姆、则-3dB 截止频率将约为637Hz。 您需要确定需要多少 INA332电路的带宽。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Thomas:

     非常感谢您的快速回复。

     我可以很好地理解。

     我可以再问一个问题吗?

    问:如果在将0.5uF 电容连接到输出端的评估板上的 INA332输出过冲电平小于25%、  

       我们能否判断 INA332能够驱动电容?

     再次非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    您当然可以尝试将0.5uF 电容器连接到 INA332输出、然后使用小信号阶跃或方波驱动其输入。 输入振幅应保持在较小的几毫伏、以使运算放大器保持在微小信号下运行、而不会进入压摆率限制。 保持小信号将使您能够观察放大器的真实阶跃响应、而不会将压摆率输入响应。 当 INA332输出没有外部电容器并且连接了0.5uF 负载时、过冲应该会有很大的差异。

    您可能 会发现、在将0.5uF 电容器连接到输出端时、INA332输出放大器不会振荡。 有时、电容器具有足够的内部等效串联电阻(ESR)、当添加 到负载电容时会产生一个极-零对、该对会意外地重新补偿放大器。 除了放大器保持稳定之外、这种情况的主要影响是放大器带宽急剧下降。 因此、在 这种情况下、您将无法获得 INA332的典型带宽性能。

    请注意、放大器的这种意外重新补偿会使您的电路受所使用的特定0.5uF 电容器类型的支配。 如果您更改电容器类型、ESR 可能会变化、电路可能会变得不稳定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我没有再听到您关于此 e2e 查询的任何信息。 如果您有所需的信息、请关闭此查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Thomas:

     很抱歉我的回答很晚。

     感谢您的支持。

     此致、

     Kazuya。