This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904电源极性相反

Guru**** 1222250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LMV796
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826845/lm2904-lm2904-power-polarity-reversed

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: LMV796

尊敬的 TI 团队:

我的客户在汽车 PTC 产品中使用了 LM2904和 LMV796、该应用用于 IGBT 电流检测。

IGBT 的高输入电压为直流350V、如果380V 和 GND 极性相反、 LM2904和 LMV796会发生什么情况?  它们会烧毁吗?

谢谢!

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    假设380V 电源浮动、则将其向后连接不会直接损害 LMV796或 LM2904。 如果 HV_5V 等峰值过高或过低或 CR1变为开路、则可能会发生损坏。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron:
      感谢您的回复! 但很抱歉、我想再次确认 、客户给了我一个完整的 LMV796电路。 您能否帮助确认反向连接 HV+380V 和 HV-GND 后 LMV796是否会损坏?  当极性反转时、IGBT 内部有一个内置二极管、产品通过二极管导通工作。 此时电流为25A、LMV796同相端和反相端的输入电压为高电平。

      如果 LMV796损坏、是否存在短路? 电源和接地短路或输入/输出短路会影响客户系统的稳定性。

      谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如果电源向后且流速为25A、则 LMV796电路中仅显示-75mV 的380V 电源。 AL LMV796电压看起来正常。

    下面的电路是否代表应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗纳德:
      谢谢!

      另一个问题是 LMV796的输入引脚 IN+/IN-耐受值是多少?

    此致!

    沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

     绝对最大额定值表显示、输入电压不得单独超过任一电源轨300mV、并且输入电压差不得超过300mV (一个输入电压减去另一个输入电压)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

     因此、如果380V 反向、 IN+和 IN-的输入 超过5V、 LMV796不会损坏?

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    输入[引脚3、4]上的电压是否相对于 LMV796接地[引脚2]进行了测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron:

    谢谢! 我想我以前犯了个错误。

     必须 相对于 LMV796接地[引脚2]测量输入[引脚3、4]上的电压、因此、如果引脚2接地为+380V、则输入(引脚3、4)将接地作为基准、它在5V 范围内。  对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    没错。