This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341:您是否有任何有关/SHDN 引脚变为低电平时放大器关断时间的数据?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV341, TLV2760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840504/tlv341-do-you-have-any-data-for-amplifier-turnoff-time-at-shdn-pin-going-low

器件型号:TLV341
主题中讨论的其他器件: TLV2760

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TLV341用于他们的新产品。

 他们希望知道/SHDN 引脚变为低电平的放大器关断时间、因为他们在器件数据表中找不到该时间。

 例如、TLV2760数据表(SLOS326F) 将时间作为参数 t (off)。

 您是否有放大器关断时间(t (off))的任何典型数据?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们没有特定时间的数据、但我们知道关断时间比导通时间快。 因此、在本例中、它的速度超过5uS。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bala、

     非常感谢您的回复!

     此致、

     Kazuya。