Other Parts Discussed in Thread: AMC1311
大家好、
我是否可以使用 AMC1311来检测逆变器 U、V、W 相电压的电压、该电压将具有负输入?
根据数据表、Vin 可以为-2V 至 VDD1。 那么、如果我放置一个具有1/11分压器的220V/50Hz、对于 AMC1311的 VIN、该分压器的电压为-2V 至2V、这是否可行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 James:
如果您想要捕获全双极性摆幅、那么是的、您必须衰减至+/-1V、然后针对到 AMC1311的0-2V 输入摆幅进行电平位移。 对于有关电压检测最终分辨率的问题的第二部分、在不了解应用细节的情况下、要解决这一问题会更加困难。 您使用的是 AMC1311还是 AMC131B? 您是使用放大器的差分输出、还是计划将差分至单端转换为 ADC? 您将进入什么 ADC 等等 请给我一张笔记。