This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:4-20mA 电流测量

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA381
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827415/ina190-4-20ma-current-measurement

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA381

您好,

我正在尝试测量

最小电流- 4mA

最大电流- 20mA

VCM-24V

Vs=3.3V。

我想使用的器件是 INA190、但有人建议使用 INA381。

只是想知道其中哪一个更适合我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudheena、

    感谢您将此问题发布到论坛。

    INA381和 INA190都可以测量这些电流;但是、最适合您的电流取决于您的系统、误差和价格要求。

    INA381的功能不同、因为它具有一个内部比较器。 您是否需要比较器?

    INA190和 INA381在静态电流、输入偏置电流、输入电压偏移、带宽和输出驱动能力等方面有所不同。  

    在测量电流时、您需要确定最小电流下允许的最大误差、并使用该值来定义适当的分流电阻器值。 请观看我们的培训视频并查看以下电路出版物、了解如何了解器件和误差分析。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa336/sboa336.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sboa297/sboa297.pdf

    请记住、您需要确定24V 电压轨上可能的最大电压。 如果该电压甚至瞬间超过26V、则会将 INA381断开、因为它的 VCM 绝对最大额定值为26V。 请参阅数据表的第6.1节。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供信息。

    INA381具有吸引力、因为它更便宜、并且具有比较器。

    但我要使用 INA190、它具有更小的误差和更高的共模电压。

    谢谢你