This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6521:LMH6521增益问题和输出问题

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827919/lmh6521-lmh6521-gain-problem-and-the-output-questions

器件型号:LMH6521

我将 LMH6521用于小型诉讼。  

输入信号为 300mV (差分),共模电压为2.5V

LMH6521的输出共模电压为4.4V。 是这样吗?

增益寄存器为0x80,表示增益为26dB。

1。

当我在  OUT +和 GND、OU-和 GND 之间向输出添加0.1uH 电感时。

输出分辨率为50Ω μ V,采用0.1uF 电容串联连接。

输出 siganl 变得非常小。 它看起来小于100mV。

2.

没有电感、电阻和电容。 我可以获得1.2V 信号输出。

问题:

输出信号共模电压是否正确?  

为什么在输出上不使用时只获得12dB 增益?

为什么使用推荐电路时信号变得非常小?

如何获得26dB 增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否向我发送用于器件的输入和输出电路原理图? 这在评估模块上吗?  

    您将需要输出端的电感器来正确偏置输出级、因此当您没有电感器时、共模电压非常高。  

    此致、