This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:单电源上的输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827824/lm293-output-on-single---supply

器件型号:LM293

你(们)好

我正在尝试将 LM293用于我的应用,当它在单电源上工作时,我无法获得预期的输出。

我使用 TINA 来模拟我的电路(LM293型号来自 http://www.ti.com/product/LM293/toolssoftware )

以上是我的电路和结果

在我的视图中,当 IN+低于 IN-时,将获得低输出。

Q1:我是否误解了 LM293?

Q2:我的电路有什么问题‘s 如何解决问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1的答案、共模输入电压范围为0至 Vcc–1.5V。 对于您使用的12V Vcc、共模输入电压范围为0至10.5V。  您的输入具有10V 至-10V 的电压摆幅。 因此、您违反了器件的共模。

    在回答您的第二个问题之前、我有一些后续问题:

    1. 该器件的预期输入电压范围是多少?
    2. 您所需的输出电压范围是多少?

    此致、

    Joe