This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274:浮动输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827498/tlc2274-floating-input

器件型号:TLC2274

您好!

我们制造的产品使用 TLC2274ID。

每个运算放大器级用作电压跟随器、通常连接一个外部传感器。

有人建议、我们有一个型号、它会将其中一个外部传感器置于关闭状态、这意味着其中一个运算放大器级的输入将悬空。 没有下拉电阻器。 有2个接地的滤波电容器。 我们无法真正改变 PCB。

众所周知、浮点输入可以获取电流、但我的问题是电流有多大? 器件是否会损坏/发生故障?

感谢你的帮助

此致

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    为了使运算放大器在其输入/输出线性范围内运行、必须为输入偏置电流 Ib 提供进入系统接地的路径。  因此、如果 IB 电流从输入端子流出、并且 IB 流入输入、那么允许输入端子悬空将导致输入(和输出)在其中一个电源轨上崩溃-正电源轨 (TLC2274可能在任一方向都有 IB 流)。 但是、与双极运算放大器中的输出晶体管饱和会导致静态电流增加不同、对于 TLC2274等 CMOS 放大器、没有这种危险–输出将导通、但 IQ 应保持不变。 尽管如此、即使这种情况不会损坏器件、在任何非线性条件下长时间运行运算放大器也可能会降低可靠性和/或缩短产品寿命。

    有关此主题的更多信息、请阅读博客 :https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/11/27/the-unused-op-amp-what-to-do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回答。

    任何可靠性或寿命缩短是否都会影响浮动条件下的运算放大器级?

    我正在尝试评估使用四通道封装中的其他部分的产品的风险。

    感谢你的帮助。

    此致

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在大多数情况下、浮点运算放大器的影响可能最大、但可能会产生二次效应、例如总静态电流可能会增加。   话虽如此、对于 TLC2274等 CMOS 运算放大器、我相信您无需担心。