This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:绝对 存储温度

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842231/pga308-abs-storage-temp

器件型号:PGA308

您好!

数据表提到、暴露于绝对存储温度可能会降低器件的可靠性。

例如、您能否告知通常会发生哪种类型的故障?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yukiko,

    存储温度范围是指器件的存储条件、无偏置(不工作)。

    在电气特性方面、一般而言、当器件未偏置且未导通并存储在接近绝对最大存储温度的温度下时、我们不会出现参数降级。  但是、如果器件长时间存放在高于/低于绝对最大推荐存储规格的温度下、则可能会出现机械、封装和接合线退化。

    如果这不能回答您的问题、请说明器件的温度条件;并说明应用要求、以便我们更好地了解您的要求。

    谢谢、此致、

    Luis