This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV751

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV751, TLV9051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/828017/lmv751

主题中讨论的其他器件:LMV751TLV9051

您好!

我将 LMV751用作输入缓冲器。 引脚5 3.3V、引脚4连接到 ADC 的引脚1输出、引脚3输入为0至3.0V、PIN2 GND。 当输入电压(引脚3)高于2.83V 时、输出突然为3.3V。 如果输入电压为2.82V、则输出为2.823V、这是正常的。 从数据表"SNOS468E–1999年8月–2013年3月修订版"中可以看出、最大输入电压是电源电压、在我的情况下为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    LMV751没有扩展到正电源的共模电压。 共模电压范围为 V-至(V+)-1.4V。 因此、在您的设计中、共模电压为0V 至1.9V。 请参阅数据表第2页上的规格 VCM。 第2页列出的共模范围适用于2.7V 电源、您可以看到最大共模电压为1.3V、与正电源轨相差1.4V。

    需更多信息、我建议观看有关输入和输出限制的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    我相信您超出了 LMV751的输入共模范围。 这不是轨到轨输入放大器。 TLV9051 (5MHz)是 RRIO 运算放大器、其输出将在缓冲器配置中密切跟踪输入。 您对运算放大器规格的关注程度如何?

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    很高兴我们能提供帮助!

    谢谢、

    Tim Claycomb